Un programme horaire a un code couleur qui vous permet d'identifier les événements hebdomadaires et les événements spéciaux d'un simple coup d'œil. Ce code couleur peut vous être utile lorsque vous modifiez votre horaire ou que vous essayez de résoudre un problème.
Dans la grille d'événements, les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés avec des couleurs différentes afin qu'ils soient faciles à identifier. Des événements similaires situées les uns à côtés des autres sont surlignés dans différentes teintes de la même couleur afin que vous puissiez facilement visualiser l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt. Par exemple, une réunion organisée de 08h00 à 12h00 est en vert foncé alors que l'événement de jour de la semaine de 12h00 à 17h00 est en vert clair. Dans la vue Calendrier, vous pouvez consulter les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sur plusieurs mois et le jour sélectionné en noir.
Couleur |
Description |
Crème |
Grille d'événements : valeur par défaut |
Verte |
Grille d'événements : événements hebdomadaires |
Bleu |
Grille d'événement : événements spéciaux |
Bleu clair |
Vue Calendrier : événements spéciaux |
Noir |
Vue Calendrier : jour sélectionné |
La grille d'événements surligne également un conflit en bleu foncé s'il existe deux événements spéciaux se chevauchant au cours de la même journée et ayant différentes valeurs mais le même niveau de priorité.
Dans la grille d'événements, les événements hebdomadaires et spéciaux sont représentés en vert dans l'Horaire avancé. Les événements juxtaposés dans le calendrier sont représentés par une couleur verte d'intensité différente pour une visualisation plus facile de leurs heures de début et de fin. La vue Calendrier vous permet d'afficher les événements d'exception en bleu clair. L'événement sélectionné est indiqué en bleu foncé.
Couleur |
Description |
Blanc |
Grille d'événements : valeur par défaut |
Vert |
Grille d'événement : événements hebdomadaires et événements spéciaux |
Bleu clair |
Vue Calendrier : événements spéciaux |
Bleu |
Vue Calendrier : événement d'exception sélectionné |