Utilice la vista Excepción calculada en el cuadro de diálogo Programar propiedades de evento para programar excepciones recurrentes.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Calculada para aplicar un tipo de excepción a la programación. |
![]() |
Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores . |
![]() |
Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores . |
Todo el día |
Seleccione para crear un evento para todo el día. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Muestra Cualquier año que es el valor por defecto para la vista de excepción calculada. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Semana del mes |
Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .
|
Semana del mes |
Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .
|
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |