earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Referencia de calendario

Utilice la vista Referencia de calendario en el cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación para hacer referencia a un calendario para aplicar a su programación.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Referencia de calendario
Figura: Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Referencia de calendario

Tabla: Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Referencia de calendario

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones.

Tipo de excepción

Seleccione Calendario para iniciar una referencia a un calendario.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to add a line to the Times and values box.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to delete an entry from the Times and values box.

Todo el día

Select to create an all day event.

Nombre

Type a name for the event.

Prioridad

Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

Calendario

Seleccione un calendario para la referencia.

  • Eventos de excepción en WorkStation