Utilisez la vue de Référence du calendrier dans la fenêtre de dialogue Propriétés d'événements horaires pour référencer un calendrier à appliquer à votre programme.
Composant |
Description |
Type d'événement |
Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception. |
Type d'exception |
Sélectionnez Calendrier pour commencer une référence calendrier. |
![]() |
Click to add a line to the Times and values box. |
![]() |
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Toute la journée |
Select to create an all day event. |
Nom |
Type a name for the event. |
Priorité |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Calendrier |
Sélectionnez un calendrier à référencer. |