Utilisez la vue de Référence du calendrier dans la fenêtre de dialogue Propriétés d'événements horaires pour référencer un calendrier à appliquer à votre programme.
Composant |
Description |
Type d'événement |
Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception. |
Type d'exception |
Sélectionnez Calendrier pour commencer une référence calendrier. |
![]() |
Cliquez pour ajouter une ligne à la boîte Heures et valeurs . |
![]() |
Cliquez pour supprimer une entrée de la boîte de dialogue Heures et valeurs . |
Toute la journée |
Sélectionnez pour créer un événement qui se déroulera sur une journée toute entière. |
Nom |
Tapez un nom pour l'événement. |
Priorité |
Sélectionnez un ordre de priorité entre 1 (priorité la plus élevée) et 16 (priorité la plus basse). |
Calendrier |
Sélectionnez un calendrier à référencer. |