earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas

Utilice la vista Vista de Excepción del intervalo de fechas en el cuadro de diálogo Programar propiedades de evento para programar una excepción en el intervalo de fechas.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones.

Tipo de excepción

Seleccione el Intervalo de fechas como un tipo de excepción a aplicar en la programación.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to add a line to the Times and values box.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to delete an entry from the Times and values box.

Todo el día

Select to create an all day event.

Nombre

Type a name for the event.

Prioridad

Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

Año

Select a year. You can use Any year as a valid entry.

Mes

Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

Día del mes

Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

Día de la semana

Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  • Eventos de excepción en WorkStation