Utilisez la Vue Exception plage dates dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire pour programmer une exception plage dates.
Composant |
Description |
Type d'événement |
Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception. |
Type d'exception |
Sélectionnez une Plage de dates en tant que type d'exception à appliquer au programme horaire. |
![]() |
Click to add a line to the Times and values box. |
![]() |
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Toute la journée |
Select to create an all day event. |
Nom |
Type a name for the event. |
Priorité |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Année |
Select a year. You can use Any year as a valid entry.
|
Mois |
Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month . |
Jour du mois |
Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries. |
Jour de la semaine |
Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting. |