Utilisez la Vue Exception plage dates dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire pour programmer une exception plage dates.
Composant |
Description |
Type d'événement |
Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception. |
Type d'exception |
Sélectionnez une Plage de dates en tant que type d'exception à appliquer au programme horaire. |
![]() |
Cliquez pour ajouter une ligne à la boîte Heures et valeurs . |
![]() |
Cliquez pour supprimer une entrée de la boîte de dialogue Heures et valeurs . |
Toute la journée |
Sélectionnez pour créer un événement qui se déroulera sur une journée toute entière. |
Nom |
Tapez un nom pour l'événement. |
Priorité |
Sélectionnez un ordre de priorité entre 1 (priorité la plus élevée) et 16 (priorité la plus basse). |
Année |
Sélectionnez une année. Vous pouvez utiliser Année quelconque comme entrée valide.
|
Mois |
Sélectionnez un mois pour l'événement exceptionnel ou Mois impair , Mois pair , Mois quelconque . |
Jour du mois |
Sélectionnez une valeur pour le jour du mois. Vous pouvez utiliser N'importe quel jour , Dernier jour , Jours impaires ou Jours paires comme entrées valables. |
Jour de la semaine |
Sélectionnez un jour de la semaine. La définition de la valeur sur Jour quelconque assure une cohérence avec les autres spécifications de dates. Il s'agit de la configuration recommandée. |