Utilice la vista Vista de Excepción de fecha simple en el cuadro de diálogo Programar propiedades de evento para programar una excepción de fecha simple.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Fecha simple para el tipo de excepción a aplicar a la programación. |
|
Click to add a line to the Times and values box. |
|
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Todo el día |
Select to create an all day event. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento de excepción. |
Prioridad |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Año |
Select a year. You can use Any year as a valid entry.
|
Mes |
Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month . |
Día del mes |
Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries. |
Día de la semana |
Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting. |