earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Utilice la vista Vista de Excepción de fecha simple en el cuadro de diálogo Programar propiedades de evento para programar una excepción de fecha simple.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones.

Tipo de excepción

Seleccione Fecha simple para el tipo de excepción a aplicar a la programación.

 
action_zoom_plus_stroke

Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores .

 
action_zoom_plus_stroke

Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores .

Todo el día

Seleccione para crear un evento para todo el día.

Nombre

Introduzca un nombre para el evento de excepción.

Prioridad

Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad).

Año

Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida.

Mes

Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

Día del mes

Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día , Último día , Días impares o Días pares como entradas válidas.

Día de la semana

Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

  • Eventos de excepción en WorkStation