earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal

Utilice la Vista semanal en el cuadro Propiedades del evento de programación en el Editor de programación básico para crear un nuevo evento semanal para un programa existente.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Semanalmente para seleccionar un tipo de evento semanal.

Días de la semana

Seleccione los días de la semana que se aplican a esta programación.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to add a line to the Times and values box.

 
action_zoom_plus_stroke

Click to delete an entry from the Times and values box.

Todo el día

Select to create an all day event.

  • Eventos semanales en WorkStation