Utilice la Vista semanal en el cuadro Propiedades del evento de programación en el Editor de programación básico para crear un nuevo evento semanal para un programa existente.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Semanalmente para seleccionar un tipo de evento semanal. |
Días de la semana |
Seleccione los días de la semana que se aplican a esta programación. |
|
Click to add a line to the Times and values box. |
|
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Todo el día |
Select to create an all day event. |