earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
14/03/2024

Eventos de programación

A schedule has two types of events: weekly events and exception events. Weekly events occur every week at specified times. Exception events occur when the schedule deviates from the weekly schedule, such as during holidays. Exception events override the weekly events when there is an overlap.

Para cada programación, excepto programaciones Xenta, puede definir un valor predeterminado. El valor predeterminado se aplica cuando los eventos de excepción y los eventos semanales finalizan o ceden el control. Por ejemplo, el evento semanal para un ventilador finaliza a las 17:00. El ventilador funcionó con un valor de 3 (alto) durante el evento. No hay eventos programados tras el evento semanal. Ya que ha asignado 0 como valor predeterminado, el ventilador se ajusta el valor predeterminado y vuelve a 0 (apagado). El valor permanece en 0 hasta el próximo evento programado.

Los eventos se producen en el siguiente orden:

  • Eventos de excepción

  • Eventos semanales

  • Valor predeterminado

Las programaciones Xenta no tienen valores por defecto.

Ejemplo:

El evento semanal de un ventilador se establece de "8:00 - 17:00". Se establece un evento de excepción de "17:00 - 20:00" para una fecha específica. El evento de excepción anula el evento semanal de forma que el ventilador solo funciona de 17:00 a 20:00 en la fecha especificada.

Los eventos del programa Xenta se producen en el siguiente orden:

  • Eventos de excepción

  • Eventos semanales

Eventos semanales en WorkStation

A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.

Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WorkStation .

Eventos semanales en WebStation

A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.

Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WebStation .

Eventos de excepción en WorkStation

An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.

Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WorkStation .

Eventos de excepción en WebStation

An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.

Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WebStation .

Prioridades

Priority is a number that corresponds to a preassigned level of importance. When used in schedules, priority numbers range from one to sixteen. One is the most important or highest priority and sixteen is the lowest priority.

Zonas horarias

When you create a schedule, the time zone of the EcoStruxure BMS server that contains the schedule determines the execution of the events. If the schedule is copied to an EcoStruxure BMS server in a different time zone, the specified dates and times relate to the new time zone.

  • Eventos semanales en WorkStation
  • Eventos semanales en WebStation
  • Eventos de excepción en WorkStation
  • Eventos de excepción en WebStation