Our site will be unavailable from October 29-30 due to scheduled maintenance.
Thank you for your patience.
A schedule has two types of events: weekly events and exception events. Weekly events occur every week at specified times. Exception events occur when the schedule deviates from the weekly schedule, such as during holidays. Exception events override the weekly events when there is an overlap.
Para cada programación, puede definir un valor predeterminado. El valor predeterminado se aplica cuando los eventos de excepción y los eventos semanales finalizan o ceden el control. Por ejemplo, el evento semanal para un dispositivo finaliza a las 17:00. El dispositivo funcionó con un valor de 3 (alto) durante el evento. No hay eventos programados tras el evento semanal. Ya que ha asignado 0 como valor predeterminado, el dispositivo se ajusta el valor predeterminado y vuelve a 0 (apagado). El valor permanece en 0 hasta el próximo evento programado.
Los eventos se producen en el siguiente orden:
Eventos de excepción
Eventos semanales
Valor predeterminado
Ejemplo:
El evento semanal de un dispositivo se establece de "8:00 - 17:00". Se establece un evento de excepción de "17:00 - 20:00" para una fecha específica. El evento de excepción anula el evento semanal de forma que el dispositivo solo funciona de 17:00 a 20:00 en la fecha especificada.
A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.
Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WorkStation .
A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.
Para obtener más información, consulte Eventos semanales en WebStation .
An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.
Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WorkStation .
An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.
Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WebStation .
Priority is a number that corresponds to a preassigned level of importance. When used in schedules, priority numbers range from one to sixteen. One is the most important or highest priority and sixteen is the lowest priority.
Para obtener más información, consulte Priorities .
When you create a schedule, the time zone of the EcoStruxure BMS server that contains the schedule determines the execution of the events. If the schedule is copied to an EcoStruxure BMS server in a different time zone, the specified dates and times relate to the new time zone.
Para obtener más información, consulte Time Zones .