earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
14/03/2024

Événements sur programme horaire

A schedule has two types of events: weekly events and exception events. Weekly events occur every week at specified times. Exception events occur when the schedule deviates from the weekly schedule, such as during holidays. Exception events override the weekly events when there is an overlap.

Pour chaque programme horaire, à l'exception des programmes horaires Xenta, vous pouvez définir une valeur par défaut. La valeur par défaut prend effet une fois les événements exceptionnels et les événements hebdomadaires terminés ou s'ils renoncent au contrôle. Par exemple, l'événement hebdomadaire d'un ventilateur se termine à 17 h 00. Le ventilateur a tourné sur une valeur de 3 (élevée) pendant l'événement. Il n'y a aucun événement planifié après l'événement hebdomadaire. Si la valeur par défaut est égale à 0, le ventilateur adopte la valeur par défaut et se met sur 0 (désactivé). La valeur reste égale à 0 jusqu'au prochain événement planifié.

Les événements suivent l'ordre de priorité suivant :

  • Événements spéciaux

  • Événements hebdomadaires

  • Valeur par défaut

Les horaires Xenta n'ont pas de valeurs par défaut.

Exemple :

L'événement hebdomadaire pour un ventilateur est réglé sur '08h00 - 17h00'. Un événement exceptionnel est réglé sur '17h00 - 20h00' pour une date spécifique. L'événement exceptionnel dépasse l'événement hebdomadaire, de telle sorte que le ventilateur ne fonctionne que de 17h00 à 20hh00 à la date spécifiée.

Les événements d'horaires Xenta suivent l'ordre de priorité suivant :

  • Événements exceptionnels

  • Évènements hebdomadaires

Événements hebdomadaires dans WorkStation

A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.

Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires dans WorkStation .

Événements hebdomadaires dans WebStation

A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.

Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires dans WebStation .

Événements exceptionnels dans WorkStation

An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.

Pour plus d'informations, voir Événements exceptionnels dans WorkStation .

Événements exceptionnels dans WebStation

An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.

Pour plus d'informations, voir Événements exceptionnels dans WebStation .

Priorités

Priority is a number that corresponds to a preassigned level of importance. When used in schedules, priority numbers range from one to sixteen. One is the most important or highest priority and sixteen is the lowest priority.

Fuseaux horaires

When you create a schedule, the time zone of the EcoStruxure BMS server that contains the schedule determines the execution of the events. If the schedule is copied to an EcoStruxure BMS server in a different time zone, the specified dates and times relate to the new time zone.

  • Événements hebdomadaires dans WorkStation
  • Événements hebdomadaires dans WebStation
  • Événements exceptionnels dans WorkStation
  • Événements exceptionnels dans WebStation