Un programme horaire inclut deux types d'événements : les événements hebdomadaires et les événements spéciaux. Les événements hebdomadaires ont lieu chaque semaine à des horaires spécifiés. Les événements spéciaux ont lieu lorsque le programme horaire s'écarte du programme horaire hebdomadaire, par exemple pendant les jours fériés et les vacances. Les événements spéciaux outrepassent les événements hebdomadaires lorsqu'ils se chevauchent.
Pour chaque programme horaire, à l'exception des programmes horaires Xenta, vous pouvez définir une valeur par défaut. La valeur par défaut prend effet une fois les événements exceptionnels et les événements hebdomadaires terminés ou s'ils renoncent au contrôle. Par exemple, l'événement hebdomadaire d'un ventilateur se termine à 17 h 00. Le ventilateur a tourné sur une valeur de 3 (élevée) pendant l'événement. Il n'y a aucun événement planifié après l'événement hebdomadaire. Si la valeur par défaut est égale à 0, le ventilateur adopte la valeur par défaut et se met sur 0 (désactivé). La valeur reste égale à 0 jusqu'au prochain événement planifié.
Les événements suivent l'ordre de priorité suivant :
Événements exceptionnels
Événements hebdomadaires
Valeur par défaut
Les horaires Xenta n'ont pas de valeurs par défaut.
Exemple :
L'événement hebdomadaire pour un ventilateur est réglé sur '08h00 - 17h00'. Un événement exceptionnel est réglé sur '17h00 - 20h00' pour une date spécifique. L'événement exceptionnel dépasse l'événement hebdomadaire, de telle sorte que le ventilateur ne fonctionne que de 17h00 à 20hh00 à la date spécifiée.
Les événements d'horaires Xenta suivent l'ordre de priorité suivant :
Événements exceptionnels
Évènements hebdomadaires
Un événement hebdomadaire a lieu chaque semaine de manière régulière pendant une période prolongée. Vous pouvez planifier plusieurs événements hebdomadaires pour chaque jour de la semaine.
Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires dans WorkStation .
Un événement hebdomadaire a lieu chaque semaine de manière régulière pendant une période prolongée. Vous pouvez planifier plusieurs événements hebdomadaires pour chaque jour de la semaine.
Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires dans WebStation .
Un événement exceptionnel a lieu à la place des événements hebdomadaires programmés pour une date simple, une plage de dates, une date calculée ou une référence calendrier.
Pour plus d'informations, voir Événements exceptionnels dans WorkStation .
Un événement exceptionnel a lieu à la place des événements hebdomadaires programmés pour une date simple, une plage de dates, une date calculée ou une référence calendrier.
Pour plus d'informations, voir Événements exceptionnels dans WebStation .
La priorité est un nombre qui correspond à un niveau d'importance pré-affecté. Lorsqu'ils sont utilisés dans des horaires, les numéros de priorité vont de un à seize. Un représente la priorité la plus importante ou la plus élevée et seize la priorité la moins importante.
Lorsque vous créez un programme horaire, le fuseau horaire du serveur EcoStruxure BMS qui contient le programme détermine l'exécution des événements. Si le programme horaire est copié sur un serveur EcoStruxure BMS dans un fuseau horaire différent, les dates et heures spécifiées font référence au nouveau fuseau horaire.