earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
12/07/2019

Desplazamiento por el eje X en pequeños incrementos

Puede desplazarse por el eje X de un gráfico de tendencias en pequeños incrementos, iguales a un 10%del eje X mostrado en el gráfico de tendencias.

Mostrar más
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Para obtener más información, consulte Gráficos de tendencias .

Para desplazarse por el eje X en pequeños incrementos
  • En el Gráfico de Tendencias , haga clic en el botón Retroceso

     
    action_zoom_plus_stroke
    para desplazar el eje x a la izquierda, y el botón Avance
     
    action_zoom_plus_stroke
    para desplazar el eje x a la derecha.

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Barra de herramientas del gráfico de tendencias
  • Cómo abrir un gráfico de tendencias
  • Creación de una lista de registro de tendencias
  • Actualización de una lista de registro de tendencias
  • Ampliación de un área de un gráfico de tendencias
  • Ampliación de un gráfico de tendencias
  • Disminución de un gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias
  • Desplazamiento por el eje X en grandes incrementos