earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.2, 3.3
10/11/2020

Recherche dans WebStation

Utilisez la fonction de recherche pour trouver et afficher des objets dans la base de données EcoStruxure Building Operation.

Différentes recherches

Il y a deux façons différentes d'effectuer des recherches dans WebStation :

  • La fonction Recherche cherche tous les noms d'objets et les noms de propriété dans le système.

  • Une recherche enregistrée est une recherche prédéfinie qui recherche des critères spécifiques dans une partie spécifique du système. Les recherches enregistrées sont créées dans WorkStation et les critères de recherche ne peuvent pas être modifiés dans WebStation.

La recherche est sensible à la casse, ce qui signifie que la recherche ne fait pas de différence entre les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Une recherche sur "Ventilateur" donnera "ventilateur" et "Ventilateur".

Caractères génériques

Utilisez des caractères génériques pour remplacer les caractères ou les combinaisons de caractères dans une recherche.

Recherche prend en charge deux caractères génériques principaux :

  • L'astérisque (*) représente n'importe quelle combinaison de caractères y compris l'espace.

  • Le point d'interrogation (?) représente n'importe quel caractère simple.

Par exemple, vous voulez trouver tous les objets et propriétés contenant le mot “Température”. Vous lancez la recherche avec un astérisque pour que la recherche inclut toutes les occurrences sur les objets tels que “Température extérieure de l'air” où l'astérisque représente les mots avant "Air", dans ce cas “température extérieure”. Vous devez aussi terminer le texte de recherche par un astérisque pour inclure les objets tels que “Alarme température” où l'astérisque représente le mot après "Alarme", dans ce cas “Température”.

Recherches locales ou générales

Vous pouvez effectuer des recherches au sein de votre système EcoStruxure BMS ou uniquement au sein d'un dossier, d'un dispositif ou d'un serveur :

  • Pour effectuer une recherche dans l'ensemble du système, sélectionnez le serveur parent puis procédez à la recherche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Rechercher sur l'ensemble du serveur, dans la liste.

  • Pour rechercher un dossier spécifique, sélectionnez le dossier et lancez la recherche.

Déclaration

Lorsque vous effectuez une recherche, vous ne pouvez pas laisser la boîte Recherche vide. Pour effectuer une recherche, vous devez saisir du texte dans le champ Recherche.

Exporter une recherche

Vous pouvez exporter un résultat de recherche dans un fichier Excel.

  • Rechercher, trier et filtrer
  • Recherche dans WebStation
  • Recherche à l'aide d'une recherche enregistrée