earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.2, 3.3
10/11/2020

Effettua una ricerca in WebStation

Utilizza la funzione Ricerca per trovare oggetti nel database EcoStruxure Building Operation.

Ricerche diverse

Vi sono due modi diversi per effettuare una ricerca in WebStation:

  • Per effettuare ricerche di funzione per tutti i nomi di oggetti e i nomi di proprietà nel sistema.

  • Una ricerca salvata è una ricerca predefinita che ricerca criteri specifici in una parte specifica del sistema. Le ricerche salvate vengono create in WorkStation e i criteri di ricerca non possono essere modificati in WebStation.

La funzione di ricerca non fa distinzione tra lettere minuscole e maiuscole. Per esempio, la ricerca della parola "Ventola" fornisce come risultati sia "ventola" che "Ventola".

Caratteri jolly

Utilizza i caratteri jolly per sostituire caratteri o combinazioni di caratteri in una ricerca.

La ricerca supporta due principali caratteri jolly:

  • L'asterisco (*) rappresenta qualsiasi combinazione di caratteri, incluso lo spazio vuoto.

  • Il punto di domanda (?) rappresenta qualsiasi carattere singolo.

Per esempio, vuoi trovare tutti gli oggetti e le proprietà contenenti la parola “Temperatura”. Devi iniziare la ricerca con un asterisco, in modo che includa tutti gli oggetti come "Temperatura dell'aria esterna", dove l'asterisco rappresenta le parole prima di "Temperatura", in questo caso “Aria esterna”. Inoltre, devi far seguire un asterisco al testo della ricerca per includere oggetti come “Allarme temperatura”, dove l'asterisco rappresenta la parola dopo "Temperatura", in questo caso “Allarme”.

Ricerche locali o globali

Puoi cercare nell'intero EcoStruxure BMS o solo in una cartella, dispositivo o server:

  • Per cercare nell'intero sistema, selezionare il server superiore e quindi eseguire la ricerca. Puoi anche fare clic sul pulsante Cerca in tutto il server nell'elenco.

  • Per cercare in una cartella specifica, seleziona la cartella e quindi esegui la ricerca.

Avviso

Quando esegui una ricerca, non puoi lasciare la casella Ricerca vuota. Per eseguire una ricerca, devi digitare del testo nella casella Ricerca.

Esporta una ricerca

È possibile esportare il risultato di una ricerca come file Excel.

  • Cerca, classifica e filtra
  • Search Toolbar
  • Effettuare una ricerca in WebStation
  • Effettuare una ricerca utilizzando una ricerca salvata