使用查找功能以寻找和查看楼宇管理中的对象。
在 WebStation 中有两种不同的查找方式:
查找功能可查找系统中所有对象名称和属性名称。
保存的查找是预先定义的查找,在系统特定部分中按特定规则查找。保存的查找在 WorkStation 中创建,无法在WebStation 中更改查找规则。
查找不分大小写,即查找不区分大小写字母。查找 "Fan" 的结果同 "fan" 和 "Fan"相同。
在查找中使用通配符代替字符或字符组合。
查找支持两种主要通配符:
星号 (*) 代表任意字符组合,包括空格。
问号 (?) 代表任意单个字符。
例如,您想查找包含单词 “Temperature” 的所有对象和属性。您先用星号查找,以涵盖所有含 “Outside Air Temperature” 的对象,其中星号代表 "Temperature" 前面的单词,在此例中即 “Outside Air”。您还得再查找带有星号的文本,以涵盖含有 “Temperature Alarm” 之类的对象,其中星号代表 "Temperature" 之后的对象,在此例中即 “Alarm”。
执行查找时,查找框不得为空。查找时必须在查找框中输入内容。