earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
28/01/2015

Cómo buscar usando una búsqueda guardada

Puede usar una búsqueda guardada para buscar objetos predefinidos en la base de datos.

Mostrar más
action_close

Puede usar la función Buscar para buscar y ver objetos en Building Operation.

Hay dos métodos de búsqueda en WebStation:

  • La función Buscar busca los nombres de objeto y nombres de propiedades en el sistema.

  • Una búsqueda guardada es una búsqueda predefinida que busca criterios específicos en una parte específica del sistema. Las búsquedas guardadas se crean en WorkStation y los criterios de búsqueda no se pueden cambiar en WebStation.

La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas. Si busca "Ventilador", obtendrá resultados para "ventilador" y "Ventilador".

Puede usar comodines para sustituir caracteres o combinaciones de caracteres en una búsqueda.

La búsqueda admite dos comodines principales:

  • El asterisco (*) representa cualquier combinación de caracteres, incluidos espacios en blanco.

  • El signo de interrogación (?) representa cualquier carácter simple.

Por ejemplo, desea buscar todos los objetos y propiedades que contenga la palabra "Temperatura". Inicia la búsqueda con un asterisco para que incluya todos los resultados de objetos como "Temperatura del aire exterior", de modo que el asterisco represente las palabras anteriores a "Temperatura", en este caso "aire exterior". También tiene que terminar el texto de búsqueda con un asterisco para incluir objetos como "Alarma de temperatura", de modo que el asterisco represente la palabra posterior a "Temperatura", en este caso "Alarma".

Aviso

Cuando realiza una búsqueda, no puede dejar en blanco el cuadro Buscar. Para realizar una búsqueda, tiene que introducir algo en el cuadro Buscar.

Para buscar usando una búsqueda guardada
  • En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione la búsqueda guardada que desea usar.

  • Búsqueda en WebStation
  • Búsquedas en WebStation