earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Cómo buscar usando una búsqueda guardada

Puede usar una búsqueda guardada para buscar objetos predefinidos en la base de datos.

Mostrar más
action_close

Use Search to find and view objects in the EcoStruxure Building Operation database.

Diferentes búsquedas

Hay dos métodos de búsqueda en WebStation:

  • La función Buscar busca los nombres de objeto y nombres de propiedades en el sistema.

  • Una búsqueda guardada es una búsqueda predefinida que busca criterios específicos en una parte específica del sistema. Las búsquedas guardadas se crean en WorkStation y los criterios de búsqueda no se pueden cambiar en WebStation.

La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas. Si busca "Ventilador", obtendrá resultados para "ventilador" y "Ventilador".

Comodines

Puede usar comodines para sustituir caracteres o combinaciones de caracteres en una búsqueda.

La búsqueda admite dos comodines principales:

  • El asterisco (*) representa cualquier combinación de caracteres, incluidos espacios en blanco.

  • El signo de interrogación (?) representa cualquier carácter simple.

Por ejemplo, desea buscar todos los objetos y propiedades que contenga la palabra "Temperatura". Inicia la búsqueda con un asterisco para que incluya todos los resultados de objetos como "Temperatura del aire exterior", de modo que el asterisco represente las palabras anteriores a "Temperatura", en este caso "aire exterior". También tiene que terminar el texto de búsqueda con un asterisco para incluir objetos como "Alarma de temperatura", de modo que el asterisco represente la palabra posterior a "Temperatura", en este caso "Alarma".

Búsquedas locales o globales

Puede realizar búsquedas en todo EcoStruxure BMS o en un directorio, dispositivo o servidor:

  • Para buscar en todo el sistema, selecciona el servidor principal y realice la búsqueda. También puede hacer clic en el botón Buscar en servidor en la lista.

  • Para buscar en un directorio concreto, seleccione el directorio y realice la búsqueda.

Aviso

Cuando realice una búsqueda, no puede dejar en blanco el cuadro Buscar. Para realizar una búsqueda, tiene que introducir algo en el cuadro Buscar.

Exportar una búsqueda a search

Puede exportar el resultado de una búsqueda como un archivo de Excel.

Multieditar en una vista de lista de búsqueda

Es posible multieditar objetos en la lista de resultados de búsqueda para ahorrar tiempo. Esto hace ahorrar mucho tiempo en comparación con la edición de objetos uno por uno.

Para obtener más información, consulte Multiedición en la búsqueda .

Para buscar usando una búsqueda guardada
  • En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la búsqueda guardada que desee usar.

  • Búsqueda en WebStation
  • Búsquedas en WebStation