earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
28.01.2015

WebStation durchsuchen

Anhand der Suchfunktion können Sie Objekte in Building Operation finden.

Mehr zeigen
action_close

Anhand der Suchfunktion können Sie Objekte in Building Operation finden.

Man kann auf zwei verschiedene Weisen WebStation durchsuchen:

  • Die Suchfunktion sucht nach allen Objektnamen und Namen von Eigenschaften im System.

  • Eine gespeicherte Suche ist eine vordefinierte Suche, die einen bestimmten Teil des Systems auf bestimmte Kriterien durchsucht. Gespeicherte Suchen werden in Workstation neu angelegt, dabei ist zu beachten das die Suchkriterien nicht über Webstation geändert werden können.

Bei einer Suche ist die Groß- und Kleinschreibung von Wörtern irrelevant. Eine Suche nach dem Wort "Fan" findet die Bestandteile "fan" und "Fan" zugleich.

In einer Suche können Sie Stellvertretersymbole oder Zeichenkombinationen an die Stelle von Buchstaben setzen.

Die Suchfunktion unterstützt zwei hauptsächliche Stellvertretersymbole:

  • Das Sternchen (*) stellt eine Zeichenkombination einschließlich weißer Leerstelle dar.

  • Das Fragezeichen (?) stellt ein einzelnes Zeichen dar.

Zum Beispiel, wenn Sie alle Objekte und Eigenschaften finden möchten, die das Wort “Temperatur” enthalten: Beginnen Sie die Suche mit einem Sternchen, sodass die Suche alle Treffer für Objekte wie “Außentemperatur” findet, wobei das Sternchen das Wort vor "Temperatur" ersetzt, in diesem Fall “Außen”. Um Objekte wie “Temperaturalarm” in die Suche mit einzubeziehen, wobei das Sternchen das Wort nach "Temperatur", in diesem Fall “Alarm” darstellt, müssen Sie Ihren Suchtext außerdem mit einem Sternchen beenden.

Hinweis

Um eine Suche durchzuführen, darf das Suchfeld nicht leer stehen. Um eine Suche durchzuführen, müssen Sie etwas in das Suchfeld eingeben.

WebStation durchsuchen
  1. Geben Sie in WebStation im Suchfeld den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.

  2. Klicken Sie den Pfeil, um das Untermenü Suche zu öffnen und klicken Sie dann Building Operation-Handbuch durchsuchen .

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Suchfeld

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • WebStation durchsuchen
  • Suchleiste
  • Suche Untermenü
  • Suche anhand einer gespeicherten Suche