earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 3.1
2020/2/4

在 WebStation 中查找

您可使用查找功能寻找 EcoStruxure Building Operation BMS 中的对象。

显示更多
action_close

使用查找功能以寻找和查看 EcoStruxure Building Operation 数据库中的对象。

不同搜索

在 WebStation 中有两种不同的查找方式:

  • 查找功能可查找系统中所有对象名称和属性名称。

  • 保存的查找是预先定义的查找,在系统特定部分中按特定规则查找。保存的查找在 WorkStation 中创建,无法在WebStation 中更改查找规则。

查找不分大小写,即查找不区分大小写字母。查找 "Fan" 的结果同 "fan" 和 "Fan"相同。

通配符

在查找中使用通配符代替字符或字符组合。

查找支持两种主要通配符:

  • 星号 (*) 代表任意字符组合,包括空格。

  • 问号 (?) 代表任意单个字符。

例如,您想查找包含单词 “Temperature” 的所有对象和属性。您先用星号查找,以涵盖所有含 “Outside Air Temperature” 的对象,其中星号代表 "Temperature" 前面的单词,在此例中即 “Outside Air”。您还得再查找带有星号的文本,以涵盖含有 “Temperature Alarm” 之类的对象,其中星号代表 "Temperature" 之后的对象,在此例中即 “Alarm”。

局部或全局搜索

您可以在整个 EcoStruxure BMS 中搜索,也可以只在文件夹、设备或服务器中搜索:

  • 要搜索整个系统,请选择顶部服务器,然后执行搜索。也可以点击列表中的“搜索整个服务器”按钮。

  • 要搜索特定文件夹,请选择该文件夹,然后执行搜索。

提示:

执行查找时,查找框不得为空。查找时必须在查找框中输入内容。

在 WebStation 中查找
  1. 在 WebStation 的 系统树 中,选择要在其中进行搜索的文件夹、服务器或设备。

  2. 点击放大镜。

  3. 查找 框中,键入需要查找的文本。

  4. 按下 Enter

  • 在 WebStation 中查找
  • 查找工具栏
  • 用保存的查找进行查找