earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/07/2019

Salvataggio di un elenco di valori nel riquadro Watch o in una visualizzazione Watch

Puoi salvare elenchi di valori nel riquadro Watch o in una visualizzazione Watch in modo da organizzare i valori monitorati in raccolte gestibili.

Mostra di più
action_close

Puoi trascinare oggetti nel riquadro Watch o in una visualizzazione Watch per monitorare i valori in tempo reale e altre proprietà; per esempio, puoi monitorare l'impatto di una modifica che stai per apportare al tuo sistema. Le modifiche alle proprietà sono immediatamente visualizzate nel Riquadro Watch o nella visualizzazione Watch. Puoi aggiungere ed eliminare colonne proprietà nel Riquadro Watch o nella visualizzazione Watch.

Trascinando un oggetto nel riquadro Watch o nella visualizzazione Watch puoi ottenere diversi risultati se fai clic con il pulsante destro del mouse e trascini, o se fai clic con il pulsante sinistro del mouse e trascini:

  • fai clic con il pulsante destro del mouse e trascina l'oggetto nel Riquadro Watch o nella visualizzazione Watch. Quando scegli questo metodo, puoi selezionare le proprietà che desideri monitorare.

  • Fai clic con il pulsante sinistro del mouse e trascina l'oggetto nel riquadro Watch o nella visualizzazione Watch. Quando scegli questo metodo, viene visualizzata la proprietà predefinita dell'oggetto.

L'elenco oggetti nel riquadro Watch non viene salvato quando ti disconnetti da WorkStation, ma puoi salvarlo sul sistema e riaprirlo da Struttura del sistema. Puoi salvare l'elenco di oggetti nella barra strumenti della visualizzazione Watch. La visualizzazione Watch salvata viene aperta nella visualizzazione Elenco. Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi oggetto all'interno del riquadro Watch o di una visualizzazione Watch per visualizzare e modificare le proprietà di quell'oggetto. La finestra di dialogo Proprietà mostra le proprietà che hai scelto di monitorare nel riquadro Watch o nella visualizzazione Watch e contiene un collegamento a tutte le proprietà dell'oggetto.

Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto all'interno del riquadro Watch o della visualizzazione Watch per visualizzare i trend relativi all'oggetto.

 
action_zoom_plus_stroke Riquadro per Watch
Figura: Riquadro per Watch

Per salvare un elenco di valori nel riquadro Watch o in una visualizzazione Watch
  1. In WorkStation, nel riquadro Watch o in una visualizzazione Watch , sulla barra strumenti, fai clic sul pulsante Salva impostazioni correnti

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Inserisci un nome e un'ubicazione per l'elenco.

  3. Fai clic su Salva .

  • Riquadro Watch e Visualizzazione Watch
  • Riquadro Orologio e barra degli strumenti della visualizzazione Orologio