earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
25/10/2018

Shortcut Properties – Basic Tab

Use the Basic tab to view shortcut properties or to change the path to the target object in the System Tree pane.

 
action_zoom_plus_stroke Basic tab
Figure : Basic tab

Table : Basic Tab

Component

Description

Target

Enter the path of the target EcoStruxure BMS server, folder, or object.

  • General Information Properties – Basic Tab
  • References Tab
  • Shortcut Creation
  • Viewing Shortcut Properties