Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
12/07/2019

Mostrar alarmas ocultas

Muestra alarmas ocultas cuando quiere mostrarlas en el panel de Alarmas en la Vista de Alarma.

Mostrar más
action_close

En el panel Alarmas o la vista Alarma, puede ocultar alarmas para disminuir el número de alarmas y ordenar las alarmas de la lista.

Una alarma oculta sigue estando activa y cambia de estado al igual que las alarmas mostradas. La única diferencia es que una alarma oculta que recupera el estado normal está aún visible en el panel Alarmas, si se muestran alarmas ocultas.

Para mostrar una alarma oculta
  1. En WorkStation, en el panel de Alarmas o Vista de alarmas, en la barra de herramientas de Alarma , haga clic en el botón Mostrar alarmas ocultas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el panel de Alarmas , haga clic derecho en Alarma y luego haga clic en Mostrar alarma .

La alarma deja de estar oculta y se muestra en el panel de Alarmas o la vista de Alarma cuando está en estado de alarma.

  • Ocultar y mostrar alarmas
  • Cómo ocultar una alarma
  • Panel Alarmas y vista Alarma
  • Barra de herramientas del panel Alarmas y la vista Alarma