earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Cómo añadir un evento de excepción a un programa Xenta en WebStation

Puede añadir un evento de excepción para configurar una excepción a aplicar en lugar de un evento semanal programado para una fecha única, intervalo de fechas o par de tiempos.

Mostrar más
action_close

Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se pueden editar en WebStation Puede añadir, editar y borrar eventos semanales y de excepción. Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se deben crear con WorkStation.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las programaciones .

Los programas Central de Xenta se utilizan para agrupar los programas del dispositivo Xenta 280/300/401 LonWorks creados en el bloque TSCH ein Menta Editor. Al usar un programa Central puede cambiar los ajustes en grupos enteros de Xenta desde un lugar centralizado.

Para obtener más información, consulte Xenta Central Schedules .

Aviso

No puede añadir, editar o eliminar eventos de programas en un programa de Xenta cuando se ha asignado un programa central de Xenta a ellos.

El número de eventos que puede tener un programa central de Xenta lo determina la aplicación Menta.

Aviso

Un evento de excepción añadido anula cualquier evento semanal de todos los días seleccionados.

Para añadir un evento de excepción a un programa Xenta en WebStation
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desea añadir el evento de excepción.

  2. En el editor de programa Xenta, haga clic en Añadir

  3. En la columna Tipo de intervalo , seleccione Intervalo , Todo el día o Desactivado todo el día .

  4. Si selecciona Intervalo en la columna Tipo de intervalo , introduzca la hora de inicio y de fin del intervalo.

  5. Seleccione los días de la semana en que el evento de excepción estará en servicio.

  6. Haga clic en Guardar .

  • Programas Xenta en WebStation
  • Cómo editar o eliminar un evento de excepción en un programa Xenta en WebStation