Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Ajouter un Événement d'exception à un Programme Xenta dans WebStation

Vous avez ajouté un événement d'exception pour configurer une exception à appliquer au lieu d'un événement hebdomadaire programmé pour une date unique, une plage de dates ou une paire d'heures.

Afficher plus
action_close

Les horaires Xenta et Xenta Central peuvent être modifiés dans WebStation Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements hebdomadaires et exceptionnels. Les horaires Xenta et Xenta Central doivent être créés avec WorkStation

Pour plus d'informations, voir How Schedules Work in Building Operation .

Les programmes Xenta Central sont utilisés pour regrouper les programmes de dispositif Xenta 280/300/401 LonWorks créés dans le bloc TSCH dans Menta Editor. Lorsque vous utilisez un programme Central, vous pouvez modifier les paramètres sur tous les groupes de programme Xenta à partir d'un lieu central.

Pour plus d'informations, voir Xenta Central Schedules .

Déclaration

Vous ne pouvez pas ajouter, éditer ou supprimer d'événements de programme dans un Programme Xenta lorsqu'un programme Xenta Central a été assigné à celui-ci.

Le nombre d'événements qu'un programme Xenta Central peut avoir est déterminé par l'application Menta.

Déclaration

Un événement d'exception ajouté écrase tous les événements hebdomadaires pour tous les jours sélectionnés.

Pour ajouter un événement d'exception à un Programme Xenta dans WebStation
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez ajouter l'événement d'exception de date simple.

  2. Dans l'éditeur Xenta Schedule, cliquez sur Ajouter .

  3. Dans la colonne Type d'intervalle , sélectionnez Intervalle , Activé toute la journée ou Désactivé toute la journée .

  4. Si vous sélectionnez Intervalle dans la colonne Type d'intervalle , saisissez l'heure de début et l'heure de fin de l'intervalle.

  5. Sélectionnez les jours de la semaine pendant lesquels l'événement d'exception doit être en service.

  6. Cliquez sur Enregistrer .

  • Planifications Xenta dans WebStation
  • Éditer ou supprimer un Événement hebdomadaire d'un Programme Xenta dans WebStation