earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2018/7/22

添加例外事件到 WebStation 中的 Xenta 时间表

添加例外事件可配置代替已安排的每周事件应用的例外,包括单个日期、日期范围或时间对。

显示更多
action_close

在 WebStation 不能编辑 Xenta 时间表和 Xenta 中部时间表。您可以添加、编辑和删除每周和异常事件。必须使用 WorkStation 创建 Xenta 时间表和 Xenta 中部时间表。

有关更多信息,请参阅 How Schedules Work in Building Operation .

Xenta 中央时间表用于给 Menta Editor 中的 TSCH 块中创建的 Xenta280/300/401 LonWorks 设备时间表分组。当您使用中央时间表时,可以集中更改整个 Xenta 时间表组上的设置。

有关更多信息,请参阅 Xenta Central Schedules .

重要:

当 Xenta 中央时间表被指定到时间表事件时,您可以添加、编辑或删除 Xenta 时间表中的时间表事件。

Xenta 中央时间表可以有的事件数量由 Menta 应用程序决定。

重要:

添加的例外事件覆盖所有选定日期的任何每周事件。

添加例外事件到 WebStation 中的 Xenta 时间表
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,选择要添加例外事件的时间表。

  2. 在 Xenta 时间表编辑器中,点击 添加

  3. 间隔类型 列中,选择 间隔 全天开启 全天关闭

  4. 如果您选择 间隔类型 列中的 间隔 ,需输入间隔的开始时间和结束时间。

  5. 选择例外事件将在星期几进行。

  6. 点击 保存

  • WebStation 中的 Xenta 时间表
  • 编辑或删除 WebStation 中的 Xenta 时间表中的每周事件