earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22.07.2018

Ausnahmeereignis in einem Xenta-Zeitplan in WebStation bearbeiten oder löschen

Sie können ein Ausnahmeereignis bearbeiten, um den Zeitraum, das Start- und Enddatum, die Start- und Endzeit und die Wochentage eines Ausnahmeereignisses zu ändern.

Mehr zeigen
action_close

Xenta Zeitpläne und Xenta Central Zeitpläne können in WebStation bearbeitet werden. Sie können wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse hinzufügen, bearbeiten und löschen. Die Xenta-Zeitpläne und Xenta Central-Zeitpläne müssen mit WorkStation erstellt werden.

Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .

Xenta Central-Zeitpläne dienen der Gruppierung von Xenta 280/300/401 LonWorks-Gerätezeitplänen, die im TSCH-Block im Menta Editor erstellt wurden. Wenn Sie einen Central-Zeitplan verwenden, können Sie Einstellungen für ganze Xenta-Zeitplangruppen eines zentralen Orts ändern.

Für weitere Informationen siehe Xenta Central Schedules .

Hinweis

Sie können Zeitplanereignisse in einem Xenta-Zeitplan nicht hinzufügen, bearbeiten oder löschen, wenn diesem Zeitplan ein Xenta Central-Zeitplan zugewiesen wurde.

Die Anzahl der Ereignisse, die ein Xenta Central-Zeitplan enthalten kann, wird durch die Menta-Anwendung bestimmt.

Ausnahmeereignis in einem Xenta-Zeitplan in WebStation bearbeiten oder löschen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaumfenster den Zeitplan aus, der das zu bearbeitende Ausnahmeereignis enthält.

  2. Bearbeiten Sie in der Spalte Intervallart den Eintrag Intervall , Am ganzen Tag ein oder Aus am ganzen Tag .

  3. Bearbeiten Sie das Datum.

  4. Klicken Sie auf Speichern .

Klicken Sie zum Löschen eines Ausnahmeereignisses auf den Papierkorb.

  • Xenta-Zeitpläne in WebStation
  • Ausnahmeereignis zu einem Xenta-Zeitplan in WebStation hinzufügen