Verwenden Sie die Statusleiste, um Informationen zu folgenden Punkte zu sehen:
Verbindungsstatus
Sicherheitszertifikate
bei welchem EcoStruxure BMS-Server der Benutzer angemeldet ist
der Name des angemeldeten Benutzerkontos
in welcher Domäne der Benutzer angemeldet ist
ob der Datenbankmodus aktiviert ist oder nicht
die aktuelle Sprache
das Maßsystem
Komponente |
Beschreibung |
|
Gibt an, dass das Sicherheitszertifikat gültig ist. |
|
Gibt an, dass das Sicherheitszertifikat nicht überprüft werden kann. |
|
Verbunden mit Gibt an, dass WorkStation mit dem EcoStruxure BMS-Server verbunden ist. |
|
Versucht zu verbinden mit Gibt an, dass WorkStations Verbindung mit dem EcoStruxure BMS-Server unterbrochen ist und sie versucht sich zu verbinden. |
Benutzerkonto |
Zeigt an, welches Konto Sie zur Zeit benutzen. |
Domäne |
Zeigt an, in welche Domain Sie eingeloggt sind. |
|
Datenbankmodus Zeigt an, dass der Datenbankmodus aktiv ist. |
Aktuelle Sprache |
Zeigt die aktuelle Anzeigesprache des Systems im Dropdown-Menü neben dem Benutzerkonto an. |
Messsystem |
Zeigt das ausgewählte Messsystem für das System im Dropdown-Menü neben dem Benutzerkonto an. |