earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22.07.2018

Wöchentliches Ereignis zu einem Xenta-Zeitplan in WebStation hinzufügen

Sie können wöchentliche Ereignisse zu einem Xenta-Zeitplan hinzufügen, um festzulegen, wann das Ereignis regelmäßig stattfinden soll. Wöchentliche Ereignisse finden immer regelmäßig statt, es sei denn, sie werden durch ein Ausnahmeereignis überschrieben.

Mehr zeigen
action_close

Xenta Zeitpläne und Xenta Central Zeitpläne können in WebStation bearbeitet werden. Sie können wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse hinzufügen, bearbeiten und löschen. Die Xenta-Zeitpläne und Xenta Central-Zeitpläne müssen mit WorkStation erstellt werden.

Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .

Xenta Central-Zeitpläne dienen der Gruppierung von Xenta 280/300/401 LonWorks-Gerätezeitplänen, die im TSCH-Block im Menta Editor erstellt wurden. Wenn Sie einen Central-Zeitplan verwenden, können Sie Einstellungen für ganze Xenta-Zeitplangruppen eines zentralen Orts ändern.

Für weitere Informationen siehe Xenta Central Schedules .

Hinweis

Sie können Zeitplanereignisse in einem Xenta-Zeitplan nicht hinzufügen, bearbeiten oder löschen, wenn diesem Zeitplan ein Xenta Central-Zeitplan zugewiesen wurde.

Die Anzahl der Ereignisse, die ein Xenta Central-Zeitplan enthalten kann, wird durch die Menta-Anwendung bestimmt.

Wöchentliches Ereignis zu einem Xenta-Zeitplan in WebStation hinzufügen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaumfenster den Zeitplan aus, dem Sie das wöchentliche Ereignis hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie im Xenta Schedule Editor auf Hinzufügen .

  3. Wählen Sie in der Spalte Intervall die Eintrag Intervall oder Am ganzen Tag .

  4. Wenn Sie Intervall wählen, geben Sie die Start- und Endzeit an.

  5. Wählen Sie die Wochentage, an denen das wöchentliche Ereignis aktiv sein soll.

  6. Klicken Sie auf Speichern .

  • Xenta-Zeitpläne in WebStation
  • Xenta Schedule Editor
  • Wöchentliches Ereignis zu einem Xenta-Zeitplan in WebStation bearbeiten oder löschen