earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Iconos de eventos del gráfico de tendencias

Use los iconos de eventos del gráfico de tendencias para obtener información sobre los diferentes eventos del registro de tendencias.

Tabla: Iconos de eventos del gráfico de tendencias

Icono

Descripción

 
action_zoom_plus_stroke

El registro se ha iniciado

Indica que el registro de tendencias ha iniciado a registrar valores.

 
action_zoom_plus_stroke

El registro se ha detenido

Indica que el registro de tendencias ha dejado de registrar valores.

 
action_zoom_plus_stroke

El registro no está configurado

Indica que el registro de tendencias no se ha configurado correctamente o que faltan preferencias, por lo que no puede empezar a registrar valores.

 
action_zoom_plus_stroke

Un valor de registro se ha perdido

Indica que hay una o varias entradas perdidas por una interrupción en la comunicación, un error de hardware o software.

 
action_zoom_plus_stroke

La configuración del registro se ha actualizado

Indica que la configuración del registro de tendencias se ha actualizado. El cambio se describe en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

La entrada de registro se ha añadido

Indica que la entrada de registro se ha añadido manualmente. El valor nuevo se describe en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

La entrada de registro se ha editado

Indica que la entrada de registro se ha editado manualmente. El cambio se describe en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

La entrada de registro se ha añadido y comentado

Indica que la entrada de registro se ha añadido y comentado manualmente. El valor nuevo y el comentario se describen en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

La entrada de registro se ha comentado y editado

Indica que la entrada de registro se ha editado y comentado manualmente. Los cambios se describen en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

La entrada de registro se ha comentado

Indica que la entrada de registro se ha comentado. El comentario no aparece en la información rápida del evento que se muestra al señalar con el cursor.

 
action_zoom_plus_stroke

El registro se ha borrado

Indica que se ha borrado un registro de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke

El contador se ha cambiado

Indica que el contador se ha cambiado o que se han configurado otros ajustes. Este icono solo se aplica al registro de tendencias del contador.

 
action_zoom_plus_stroke

Los valores existen fuera del área visible.

Indica que los valores existen antes de que se mostraran en el área del gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke

Los valores existen fuera del área visible.

Indica que los valores existen después de que se mostraran en el área del gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke

Valor INF registrado

Indica que se ha registrado un valor Infinity positivo.

 
action_zoom_plus_stroke

-Valor INF registrado

Indica que se ha registrado un valor Infinity negativo.

 
action_zoom_plus_stroke

Valor NaN registrado

Indica que se ha registrado un valor desconocido ("No un número").

 
action_zoom_plus_stroke

Se ha registrado un valor nulo

Indica que se ha registrado un valor nulo.

 
action_zoom_plus_stroke

Reloj del sistema cambiado

Indica que la fecha y hora del sistema del servidor EcoStruxure BMS en el que se encuentra el registro de tendencias han cambiado.

 
action_zoom_plus_stroke

Omitir

Indica que el valor registrado se omite por el hardware y no es el valor medido. Para obtener más información, consulte Output Override Status .

Forzado

Indica que el valor registrado está forzado por el software y no es el valor medido. Para obtener más información, consulte Forced I/O Point Values .

 
action_zoom_plus_stroke

Base de datos de registro restaurada

Indica que la base de datos de registro se ha restaurado y que, cuando el registro se reinicie, puede haber una diferencia de tiempo en las series del registro.

 
action_zoom_plus_stroke

Restablecer registro con registro detallado

Indica que el registro se ha borrado con el registro de tendencias ampliado debido a una restauración de la base de datos de registro.

 
action_zoom_plus_stroke

La transferencia se ha perdido

Indica que el registro de tendencias ampliado ha perdido registros entre reparaciones. Es decir, el registro controlado ha creado y perdido registros antes de que el registro de tendencias ampliado pudiera reparar los registros.

  • Gráficos de tendencias
  • Trend Log Does Not Start Record Due to the Start Condition
  • Missing Trend Log Records
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series
  • Interrupted Series in the Trend Chart
  • Trend Chart Live Update does not Work
  • Trend Chart Y-Axis has Scale Problems
  • Vista del gráfico de tendencias