earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Icônes des événements de courbe de tendance

Utilisez les icônes des événements de courbe de tendance pour obtenir des informations sur différents événements de journal de tendance.

Table : Icônes des événements de courbe de tendance

Icône

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Le journal a été démarré

Indique que le journal des tendances a commencé l'enregistrement des valeurs.

 
action_zoom_plus_stroke

Le journal a été stoppé

Indique que le journal des tendances a arrêté l'enregistrement des valeurs.

 
action_zoom_plus_stroke

Le journal n'est pas configuré

Indique que le journal des tendances n'est pas correctement configuré ou que des préférences sont absentes, de telle sorte que le journal des tendances ne peut pas commencer l'enregistrement des valeurs.

 
action_zoom_plus_stroke

Une valeur de journal était absente

Indique qu'un ou plusieurs enregistrements sont absents en raison d'une communication interrompue, d'une erreur matérielle ou d'une erreur logicielle.

 
action_zoom_plus_stroke

La configuration du journal a été mise à jour

Indique que la configuration du journal des tendances a été mise à jour. Le changement est décrit dans l'info-bulle de l'événement.

 
action_zoom_plus_stroke

L'enregistrement a été ajouté

Indique qu'un enregistrement a été manuellement ajouté. La nouvelle valeur est décrite dans l'info-bulle événement.

 
action_zoom_plus_stroke

L'enregistrement a été édité

Indique qu'un enregistrement a été manuellement édité. Le changement est décrit dans l'info-bulle de l'événement.

 
action_zoom_plus_stroke

L'enregistrement a été ajouté et commenté

Indique qu'un enregistrement a été manuellement ajouté et commenté. La nouvelle valeur et le nouveau commentaire sont décrits dans l'info-bulle de l'événement.

 
action_zoom_plus_stroke

L'enregistrement a été édité et commenté

Indique qu'un enregistrement a été manuellement édité et commenté. Les changements sont décrits dans l'info-bulle de l'événement.

 
action_zoom_plus_stroke

L'enregistrement a été commenté

Indique qu'un enregistrement a été commenté. Le commentaire est affiché dans l'info-bulle de l'événement.

 
action_zoom_plus_stroke

Le journal a été nettoyé

Indique qu'un journal des tendances a été nettoyé.

 
action_zoom_plus_stroke

Le compteur a été changé

Indique que le compteur a été changé ou que les paramètres ont été configurés. Cette icône concerne uniquement le journal des tendances du compteur.

 
action_zoom_plus_stroke

Des valeurs existent en dehors de la portée visible

Indique que des valeurs existent avant que les valeurs soient affichées dans l'axe des courbes de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke

Des valeurs existent en dehors de la portée visible

Indique que des valeurs existent avant que les valeurs soient affichées dans l'axe des courbes de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke

La valeur INF a été enregistrée

Indique qu'une valeur infinie positive a été consignée.

 
action_zoom_plus_stroke

-La valeur INF a été enregistrée

Indique qu'une valeur infinie négative a été consignée.

 
action_zoom_plus_stroke

La valeur NaN a été enregistrée

Indique qu'une valeur inconnue ("Pas un nombre") a été enregistrée.

 
action_zoom_plus_stroke

Une valeur nulle a été consignée

Indique qu'une valeur nulle a été consignée.

 
action_zoom_plus_stroke

Horloge système modifiée

Indique que la date et l'heure système du serveur EcoStruxure BMS contenant le journal des tendances ont été modifiées.

 
action_zoom_plus_stroke

Dépassement

Indique que la valeur enregistrée est dépassée par le matériel et qu'il ne s'agit pas de la valeur mesurée.

Forcé

Indique que la valeur enregistrée  est forcée par le logiciel et qu'il ne s'agit pas de la valeur mesurée.

 
action_zoom_plus_stroke

Base de données du journal restaurée

Indique que la base de données du journal a été restaurée et que, lorsque le journal redémarrera, il pourra y avoir un intervalle de temps dans les séries de journaux.

 
action_zoom_plus_stroke

Journal réinitialisé par journal étendu

Indique que le journal a été nettoyé par le journal étendu des tendances en raison d'une restauration de la base de données du journal.

 
action_zoom_plus_stroke

Le transfert a été manqué

Indique que le journal de tendance étendu a manquer les enregistrements entre des envois. C'est-à-dire, le journal surveillé a créé et a perdu les enregistrements avant que le journal de tendance étendu ait pu envoyer les enregistrements.

  • Courbes de tendance
  • Real-Time Plotting
  • Vue de courbe de tendance