Dans WebStation, l'onglet Axe vous permet de modifier les paramètres pour l'axe X d'une courbe de tendance.
Composant |
Description |
Mode horaire |
Sélectionnez le mode horaire de l'axe X. |
Heure de début |
Spécifiez l'heure de démarrage absolue lorsque le mode horaire est configuré sur Absolu . Cette heure est le point situé à l'extrémité gauche de l'axe X. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'axe X avec une période absolue . |
Laps de temps |
Saisissez le laps de temps relatif de l'axe X lorsque le Mode heure est configuré sur Relatif . Le point le plus à droite de l'axe x est l'heure actuelle. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'axe X avec une période relative . |
Afficher le quadrillage de l'axe X |
Sélectionnez Vrai pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe X. Pour plus d'informations, voir Affichage du quadrillage de la courbe de tendance . |