earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

趋势图设置对话框 – X 轴选项卡

在 WebStation 中使用 选项卡更改趋势图的 X 轴设置。

 
action_zoom_plus_stroke X 轴选项卡
图: X 轴选项卡

表格: X 轴选项卡

组成部分

描述

时间模式

选择 X 轴的时间模式。

开始时间

时间模式 配置为 绝对 时,输入绝对开始时间。此时间是 X 轴最左边的点。 有关更多信息,请参阅 通过绝对时间跨度配置 X 轴 .

时间跨度

时间模式 设置为 相对 时,键入 X 轴的相对时间跨度。x 轴最右边的点是当前时间。 有关更多信息,请参阅 通过相对时间跨度配置 X 轴 .

显示 X-轴网格

选择 正确 可显示源自 X 轴标度的网格线。 有关更多信息,请参阅 显示趋势图网格线 .

  • WebStation 中的趋势图轴
  • Trend Series
  • 通过绝对时间跨度配置 X 轴
  • 通过相对时间跨度配置 X 轴
  • 显示趋势图网格线
  • 自动配置 Y 轴标度
  • 手动配置 Y 轴标度
  • 趋势图设置对话框 – 系列选项卡
  • 趋势图设置对话框 – 左轴选项卡