earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2022, 2023
14/03/2024

Boîte de dialogue Paramètres de la courbe de tendance – Onglet Axe gauche

Dans WebStation, l'onglet Axe gauche vous permet de modifier les paramètres pour l'axe gauche d'une courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Onglet Axe gauche
Figure : Onglet Axe gauche

Table : Onglet Axe gauche

Composant

Description

Afficher le quadrillage de l'axe Y gauche

Sélectionnez Vrai pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe Y gauche.  Pour plus d'informations, voir Affichage du quadrillage de la courbe de tendance .

Échelle gauche

Select if you want to display the axis linear or logarithmic.

Échelle gauche auto - axe Y

Sélectionnez Vrai pour activer la mise à l'échelle automatique. L'échelle de l'axe Y gauche s'adapte automatiquement à la série affichée. Pour plus d'informations, voir Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y .

Désactivez l'option pour désactiver la mise à l'échelle automatique. Mettez à l'échelle manuellement l'axe gauche en saisissant les valeurs dans les champs Minimum gauche - axe Y et Maximum gauche - axe Y .

Minimum gauche - axe Y

Saisissez la valeur minimum de l'axe Y gauche. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y .

Maximum gauche - axe Y

Saisissez la valeur maximum de l'axe Y gauche. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y .

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Trend Series
  • Menu Série de la courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Configurer courbe de tendance – Onglet Axe X
  • Boîte de dialogue Paramètres de courbe de tendance – Onglet Séries