Dans WebStation, l'onglet Axe gauche vous permet de modifier les paramètres pour l'axe gauche d'une courbe de tendance.
Composant |
Description |
Afficher le quadrillage de l'axe Y gauche |
Sélectionnez Vrai pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe Y gauche. Pour plus d'informations, voir Affichage du quadrillage de la courbe de tendance . |
Échelle gauche auto - axe Y |
Sélectionnez Vrai pour activer la mise à l'échelle automatique. L'échelle de l'axe Y gauche s'adapte automatiquement à la série affichée. Pour plus d'informations, voir Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y . Désactivez l'option pour désactiver la mise à l'échelle automatique. Mettez à l'échelle manuellement l'axe gauche en saisissant les valeurs dans les champs Minimum gauche - axe Y et Maximum gauche - axe Y . |
Minimum gauche - axe Y |
Saisissez la valeur minimum de l'axe Y gauche. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y . |
Maximum gauche - axe Y |
Saisissez la valeur maximum de l'axe Y gauche. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y . |