earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8
19.08.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Anzeige Trendlog-Liste

Eine Trendlog-Liste kann auf verschiedene Weisen angezeigt werden.

Sie können die Werte im Trendlog entweder als Dezimalzahlen oder Bitstrings anzeigen lassen. Sie können Ereignisse in einer Trendlog-Liste anzeigen oder ausblenden, um das Lesen der Liste zu vereinfachen. Ereignisse mit einem Wert oder einem Kommentar können nicht ausgeblendet werden, sondern werden immer angezeigt.

Die Einstellungen können gespeichert werden, sodass die Trendlog-Liste das nächste Mal, wenn Sie sie öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.

  • Trend Log Lists in WorkStation
  • Displaying or Hiding Events in a Trend Log List
  • Trendlog-Listenwerte als Dezimalzahlen darstellen
  • Trendlog-Listenwerte als Bitstrings darstellen
  • Trendlog-Listeneinstellungen speichern