earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
19/07/2017

Visualización de la lista de registro de tendencias

Una lista de registro de tendencias puede visualizarse de varias formas.

Puede presentar los valores de un registro de tendencias como decimales o cadenas de bits. Puede ocultar o mostrar los eventos de una lista de registro de tendencias para facilitar la lectura. Los eventos que tengan un valor o comentario no se pueden ocultar y siempre están visibles.

Puede guardar la configuración de una lista de registro de tendencias si desea que la lista se muestre de la misma forma la próxima vez que la abra.

  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Cómo mostrar u ocultar eventos en una lista de registro de tendencias
  • Visualización de los valores de la lista de registro de tendencias como decimales
  • Visualización de valores de la lista de registro de tendencias como cadenas de bits
  • Cómo guardar la configuración de una lista de registro de tendencias