earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Функции: Тренды
Версия продукта: 2024, 7.0
03.12.2024

Create Manual Trend Log Wizard – Configure Manual Log Page

Use the Configure Manual Log page to configure the settings of a manual log.

 
action_zoom_plus_stroke Configure manual log page
Рисунок: Configure manual log page

Таблица: Configure Manual Log Page

Component

Description

Unit

Enter the unit of the records in the trend log list. Более подробную информацию см. Trend Units .

  • Manual Trend Logs
  • Manual Trend Log Properties – Basic Tab
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page