earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
21-05-2024

Registos de tendência

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Registos de tendência de intervalo

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Para mais informações, consulte Interval Trend Logs .

Registos de tendência extensos

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Para mais informações, consulte Extended Trend Logs .

Armazenamento de registo

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Para mais informações, consulte Log Record Storage .

Função de medidor

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Para mais informações, consulte Meter Function .

  • Como funcionam os registos de tendências
  • Interval Trend Logs
  • Meter Function
  • Extended Trend Logs
  • Log Record Storage
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log