earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
25/05/2018

Unsubscribing from Topic and Community Content Updates

You unsubscribe from topic updates to stop receiving E-mail notifications when WebHelp topics are published or updated. You unsubscribe from community content updates to stop receiving E-mail notifications when community content information is added to a WebHelp topic or edited.

Mostra di più
action_close

Puoi iscriverti e ricevere notifiche via e-mail quando si verificano i seguenti eventi WebHelp:

  • Pubblicazione o aggiornamento di un topic di WebHelp

  • Aggiunta o modifica del contenuto di un topic della community

Se ci si iscrive agli aggiornamenti relativi agli argomenti, vengono comunicate tutte le modifiche apportate in una determinata lingua. Ad esempio, se ci si iscrive agli aggiornamenti sugli argomenti pubblicati in inglese, non si riceverà alcuna e-mail di notifica in caso di aggiornamento di un argomento in danese. Ricevi una sola notifica al giorno. L'e-mail contiene i link a tutti i topic che sono stati pubblicati o aggiornati durante il giorno.

Se decidi di ricevere gli aggiornamenti relativi a tutti i contenuti della community, ricevi una sola notifica al giorno. L'e-mail contiene i link ai contenuti della community che sono stati inseriti o modificati da altri utenti durante il giorno. Quando aggiungi o modifichi il contenuto di un topic, WebHelp crea un thread per il contenuto della community e attiva l'iscrizione per gli aggiornamenti relativi a quel thread. Questo significa che ricevi le e-mail di notifica direttamente nel momento in cui gli altri utenti aggiungono o modificano le informazioni in un contenuto della community.

Accedere a WebHelp per iscriversi agli eventi di WebHelp.

To unsubscribe from topic and community content updates
  1. Log on to WebHelp.

  2. Click User profile .

  3. Click Subscribe to update notifications .

  4. Clear Subscribe to all topic updates in .

  5. Clear Subscribe to all community content updates .

  6. Click the Submit button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Iscrizioni
  • Contenuti della community
  • Accedi
  • Pagina di Profilo Utente WebHelp
  • Pagina di WebHelp per Iscrizione agli Aggiornamenti
  • Subscribing to Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from a Community Content Thread