earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Utilisation du mode plein écran

Vous pouvez utiliser le mode plein écran pour agrandir la zone de travail afin d'obtenir une meilleure visibilité.

Afficher plus
action_close

​Vous pouvez agrandir l'espace de travail dans WorkStation à l'aide du mode plein écran et en masquant les barres d'outils et les volets.

Masquer les barres d'outils et les volets

Vous pouvez agrandir l'espace de travail dans WorkStation en masquant certains ou la totalité des volets et barres d'outils. La plupart des fonctions sont encore accessibles à l'aide du clic droit. Tous les volets et barres d'outils masqués peuvent être affichés à tout moment.

Dans cet exemple, le volet Arborescence du système, la barre d'adresse, la barre d'outils de base et le menu principal sont masqués.

 
action_zoom_plus_stroke Espace de travail par défaut (en haut à gauche) et espace de travail avec le volet Arborescence du système, la barre d'adresse, la barre d'outils de base et le menu principal masqués (en bas à droite).
Figure : Espace de travail par défaut (en haut à gauche) et espace de travail avec le volet Arborescence du système, la barre d'adresse, la barre d'outils de base et le menu principal masqués (en bas à droite).

Mode plein écran

Pour agrandir encore l'espace de travail, vous pouvez utiliser le mode plein écran. Cette fonction maximise la fenêtre pour remplir tout l'écran. Ce mode est très utile quand vous travaillez avec des graphiques contenant beaucoup d'informations.

 
action_zoom_plus_stroke Mode plein écran
Figure : Mode plein écran

Pour utiliser le mode plein écran
  • Dans WorkStation, dans le menu principal , cliquez sur Vue , puis cliquez sur Plein écran .

  • Agrandir l'espace de travail dans WorkStation
  • Quitter le mode plein écran