earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Affichage d'une note de motif

Vous devez afficher une note de motif pour identifier la cause de l'alarme.

Afficher plus
action_close

Une note de motif est une note prédéfinie contenant des informations sur ce qui a déclenché l'alarme. Ces informations peuvent être utiles la prochaine fois que la même alarme est déclenchée.

Dans certains cas, l'ajout d'une note de motif est facultatif. Dans d'autres cas, vous êtes tenu d'ajouter une note de motif lors de l'acquittement de l'alarme. 

Pour ajouter une note de motif, vous devez utiliser WorkStation ou WebStation. Vous pouvez visualiser une note de motif ajoutée à une alarme dans WorkStation ou WebStation.

Pour afficher une note de motif
  1. Dans Workstation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'alarme.

  2. Dans le menu Actions , cliquez sur Voir les notes de motif .

  • Notes de motif
  • Volet Alarmes et vue Alarme
  • Commentaires d'alarme
  • Menu contextuel du volet Alarmes
  • Ajout d'un commentaire à une alarme
  • Barre d'outils du volet d'alarmes et de la vue alarme