You can view a comment for an alarm.
您可以在报警中添加备注,以在下次触发相同的报警时提供帮助。
其他人可以阅读您在工作站中的备注。 您可以在报警中添加指定给您自己或其他人的备注。
您的备注会使用您的用户名和备注时间进行标记。
在某些情况下,可以选择性在报警中添加备注。 但在其他情况下,必须在确认报警时添加备注。
您可以使用工作站或 WebStation 添加备注。 在工作站中,您可以浏览在报警中添加的备注。
In Workstation, in the System Tree pane, select the alarm.
On the Actions menu, click View Comments .