earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation, WebReports
Fonctionnalités : Rapports
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
20/08/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Affichage d'un rapport par défaut avec des objets multiples

Vous affichez un rapport par défaut avec des objets multiples pour consulter un rapport sur plus d'un objet du même type, par exemple, deux comptes utilisateurs ou plus.

Afficher plus
action_close

Un rapport par défaut fournit des informations sur les alarmes, les objets génériques, les serveurs EcoStruxure BMS, les journaux de tendance et les comptes utilisateurs. Le rapport est formaté en fonction d'un modèle attribué à un type d'objet EcoStruxure Building Operation. Vous affichez les rapports par défaut dans WorkStation à l'aide du sous-menu Vue... Rapport. Vous ne pouvez pas afficher les rapports par défaut à l'aide d'un navigateur Web.

Lorsque vous installez WebReports, des modèles de rapport par défaut sont attribués aux types d'objet EcoStruxure Building Operation suivants :

  • Alarme

  • Objet générique

  • Serveur EcoStruxure BMS

  • Journal de tendance

  • Compte utilisateur

Pour afficher un rapport par défaut pour un seul objet, vous sélectionnez l'objet puis le sous-menu Vue... Rapport dans WorkStation. En Vue Liste, vous pouvez sélectionnez plus d'un objet du même type et générer un rapport pour les deux objets. Par exemple, supposons que vous souhaitiez voir un rapport par défaut à propos d'une alarme de dépassement et d'une alarme sans dépassement. Vous pouvez sélectionner les deux alarmes en Vue Liste puis exécuter Vue... Rapport. Le rapport par défaut génère la sortie à propos des deux alarmes dans un rapport.

Vous attribuez des modèles aux types d'objet pour les rapports par défaut à l'aide de l'option du menu Attribuer les rapports par défaut sur le site Internet WebReports.

Pour afficher un rapport par défaut avec des objets multiples
  1. Dans WorkStation, dans Affichage liste , sélectionnez deux objets ou plus du même type, comme deux comptes utilisateurs.

  2. Dans le menu Actions , pointez vers Afficher et cliquez sur Rapport .

  • Rapports par défaut
  • Affichage d'un rapport par défaut dans WorkStation