Schedule Editor sirve como área de trabajo para planificar y diseñar una planificación. Este editor le permite crear, gestionar y ver eventos planificados semanalmente y eventos de excepción.
Todos los cambios realizados en el editor se aplicarán tan pronto como se agreguen. Para ayudarle a evitar errores, WebStation le alerta cuando hace cambios en una programación aplicables a la fecha del día actual.
Aviso
Solo puede ver las programaciones de Xenta Central en el editor de programación de WebStation.
La siguiente figura muestra la programación de luces dentro del edificio. Los eventos semanales están en gris claro y el evento de excepción en verde claro. También se muestran los valores de los eventos. El lunes, 19 de septiembre, se produce un evento de excepción, por lo que no se siguen los mismos eventos programados para el resto de la semana. Las luces estarán apagadas todo el día. Para el resto de la semana, las luces se encenderán a las 07:00 y se apagarán a las 18:00.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Editor de programación