earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Visualización de los detalles de la alarma

Puede usar el cuadro de diálogo Detalles de alarma para acceder rápidamente a todos los detalles de una alarma.

Mostrar más
action_close

Para obtener rápidamente todos los detalles de una alarma o evento específicos en WorkStation, o de una alarma en WebStation, puede usar la vista Detalles. La vista Detalles muestra todas las propiedades que se pueden añadir y visualizar en el panel Alarmas, el panel Eventos, la vista Alarma o la vista Evento.

Detalles de alarma y evento en WorkStation

En WorkStation, la vista Detalles le permite ver las propiedades y sus valores para la alarma o el evento seleccionado.

Use el filtro rápido para limitar el número de propiedades que aparecerán en la vista.

 
action_zoom_plus_stroke Vista Detalles de alarmas (a la derecha) en WorkStation
Figura: Vista Detalles de alarmas (a la derecha) en WorkStation

Detalles de alarma y evento en WebStation

En WebStation, la vista Detalles le permite ver las propiedades y sus valores para la alarma o el evento seleccionado.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Detalles en WebStation
Figura: Cuadro de diálogo Detalles en WebStation

Para ver los detalles de la alarma
  • En WebStation, en la Vista de Alarma , haga clic en la alarma.

  • Detalles de alarma y evento
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma